This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:上电序列

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882347/sn74lvc8t245-power-up-sequence

器件型号:SN74LVC8T245

SN74LVC8T245不遵循加电序列?

 

在我的客户应用中、VccA=5V、VccB=3.3V。

VccA 和 VccB 上电几乎相同、但斜坡时间也相同、VccB 获得的电压比 VccA 获得的电压5.0V 早一些、DIR 和 OE_状态被确定。

这是可以的、还是会有问题?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    请参阅有关电平转换器件电源定序的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/788657

    只要整个系统正常运行、在任何电源定序之后、器件的功能或可靠性都不会出现问题。 同时拉升 Vcca 和 Vccb 是可以的。