Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/882347/sn74lvc8t245-power-up-sequence
器件型号:SN74LVC8T245SN74LVC8T245不遵循加电序列?
在我的客户应用中、VccA=5V、VccB=3.3V。
VccA 和 VccB 上电几乎相同、但斜坡时间也相同、VccB 获得的电压比 VccA 获得的电压5.0V 早一些、DIR 和 OE_状态被确定。
这是可以的、还是会有问题?
此致、
希拉诺