This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:(变型 TXBN0304)下降沿电压峰值

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/875623/txb0304-variant-txbn0304-falling-edge-voltage-peaks

器件型号:TXB0304

我使用 TXBN0304转换器将2.5V SPI 线路转换为3.3V SPI 闪存(S25FL256S)。 此处显示了原理图部分、  

此处 VADJ = 2.5V。

R248和 R446点的波形也被附加。 下降沿需要大约25ns 的时间才能降至0V。 这会导致 SPI 闪存进行错误读取。 是否有方法可以解决此问题? 示波器中的每个分频值为50ns/1V。

输入波形@R249 (右侧引脚)(Net K7_SPIDQ0)

2.在 R446 (右侧引脚)(网络 BUF_SPI_DQ0_B)

请注意、路径中没有上拉/下拉电阻。  

请建议一种消除失真的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.4.2节指出:

    TXB0304的输出驱动器具有低直流驱动强度。 kΩ 上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、其值必须保持高于20k Ω、以确保它们不与 TXB0304的输出驱动器相竞争。

    由于输出阻抗较高、因此在 TXB 输出附近放置一个串联电阻器毫无意义。

    无论如何、未能足够早地到达电源轨的边沿通常是由电容负载开始过高引起的。 是否有长迹线或电缆/连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出到闪存输入引脚的布线长度仅为20mm 左右、闪存输入电容为8pF (根据数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 Hyperlynx 中的仿真结果

    在 R446 = 33欧姆的情况下、在 U35处波形

    2. R446 =33欧姆。 探头位于 R446处

    R446 = 0欧姆时

    这种行为是否正常?  请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    在 PCB 上交换33欧姆电阻时、您的波形是否如此? 此外、我还想介绍一个有关传输线路/阻抗匹配的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/763609?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCB 上交换33欧姆电阻时、您的波形是否如此?  

    答案:此案例是在 Hyperlynx 上模拟的。 我将在 PCB 上对此进行测试、并将在明天发布结果。

    该缓冲器输出阻抗非常高,您能否解释端接值(33欧姆至0欧姆)的变化如何在输出波形(在仿真中)中产生如此大的变化?

     

    我想再补充一点、如果您看到示波器屏幕截图、则在下降沿之后、波形需要大约10-20ns 才能稳定至0。 在电压平面的负半部分没有振铃。

    连接到 TXBN0304输出的负载只是 SPI 闪存的 IO 引脚。 SPI 闪存数据表提到电容约为8pF (最大值)(请注意、TXBN0304可驱动高达100pF)

     

    或者这种行为是由我用于监控的探测器引起的吗? 我正在使用 Agilent 的无源探头 N2873A (10:1 500MHz、10Mohm || 9.5pF 和1Mohm || 10-25pF)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将输出33欧姆替换为0欧姆。 现在、波形在负载 IC 的限制内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    我很高兴看到波形在没有串联电阻器的情况下工作。 因此、该器件在输出端确实有一个大型串联电阻器、但在这段转换期间、由于单次输出、输出阻抗实际上约为30欧姆、这就是为什么33欧姆会产生这种影响的原因。 无源器件探头可在使信号看起来比实际具有更多的振铃方面发挥作用(尤其是在长 GND 线的情况下)。 有源探头最适合此类情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 此问题现已解决。

    我认为这些讨论 对其他人也是一个很好的投入。 面临 类似问题的人。