请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 建议的工作冷凝器 A 和 B 端口的最大低电平输入电压为0.15V。 这低于大多数 IC 保证的低电平输出电压。
是否有一个 Vil 接近0.4V 或0.5V 的类似器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议的工作冷凝器 A 和 B 端口的最大低电平输入电压为0.15V。 这低于大多数 IC 保证的低电平输出电压。
是否有一个 Vil 接近0.4V 或0.5V 的类似器件?