This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879688/lsf0102-lsf0102

器件型号:LSF0102

大家好、

我 在设计中使用 LSF0102DCTR 将处理器侧的3.3V 转换为器件端的5V

我希望大家能够从您的端部查看我的 LSF0102DCTR 原理图

我随附了我的设计中使用的所有 TI 产品的原理图 pdf、请查看该文档并使用您的评论反馈更新我。

此致、

Jayashree.e2e.ti.com/.../TI-Parts-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_B 必须连接到 EN (它是电源)。

    上拉电阻器相当小。 您需要多快的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_B 应连接到 EN 引脚和 EN 引脚、以便为其提供您所说的电源。 请向我解释。

    我还担心上拉电阻器、但当我查看数据表时、建议使用它。 (请参阅 LSF0102DCTR 数据表 PG 编号:15以了解相同情况)

    我将此电平转换器用于 I2C 信号、因此我的速度为400k 位/秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.2.1.1.1节规定:

    kΩ 使用200k Ω 的上拉电阻器来使 Vref_B 调节 EN 输入并适当偏置器件以进行转换。 有关器件偏置的更多详细信息、请参阅 了解 LSF 系列的偏置电路 视频。

    第9.2.1.2.1节规定:

    kΩ 双向转换配置(较高电压至较低电压或较低电压至较高电压)、EN 输入必须连接到 Vref_B、并且两个引脚必须通过上拉电阻器(通常为200k Ω)上拉至高侧 VPU。 这使得 Vref_B 能够调节 EN 输入并对通道进行偏置、以实现正确转换。


    I²C μ A 不需要如此高的电流。 A 侧和 B 侧上的4.7 kΩ 电阻器应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已经更新了原理图中的反馈意见、并附上了 LSF0102 IC 的更新原理图。

    请检查并告诉我您的输入。

    在之前的转换中、我附加了我在设计中使用的所有 TI 器件的原理图。 我是否知道所有这些器件的评论反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常。

    如果您在转换器和电源论坛中发布相关器件、您可能会获得更快的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、您必须为每个部件发布单独的帖子。 我只拥有逻辑和转换器件方面的专业知识。

    谢谢!

    卡兰