This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我可以使用 VCCA = VCCB、但由单独的稳压器供电吗?

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873228/txs0108e-can-i-use-vcca-vccb-but-powered-by-seperate-regulators

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245TXB0108

我将该器件用作外部 GPIO 连接器和 FPGA 之间的缓冲器。 FPGA 和 VCCA 均由3V3_DIG_IC 供电、3V3_DIG_IC 在电路板上内部生成、标称值为3.3V、且应合理精确(1%或2%以内)。

VCCB 和外部 GPIO 由一个外部电源供电、此电源可为3.3V +-0.3V。 显然、这可能会导致 VCCB 可能为3.0V、VCCA= 3.3V 的情况。 我可以选择将3V3_DIG_IC 降低至3.135V、但不能真正降低至3.135V。

数据表对 VCCA 高于 VCCB 不提供容差、因此 VCCA 是否有任何安全值高于 VCCB、即使它低至0.135V、也是如此、还是足以损坏器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e。

    Vccb >= Vccb 是 TXS0108e 器件所需的条件。 将 Vccb 提高0.5V 可能会消耗大电流、如下面 TXS 器件的偏置要求应用手册中所述:

    http://www.ti.com/lit/an/scea060/scea060.pdf

    但在3.3V 的容差范围内、我要说它肯定不会损坏器件、并且电流消耗也不会很大。  

    还想了解两个电源都处于3.3V 时的原因、是否 没有转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、似乎可以确认我应该可以。

    使用缓冲器有几个原因、尽管它实际上并不进行太多的电压电平转换:

    1. 该缓冲器为(非常昂贵) FPGA 提供 ESD/输入保护。 电平转换器的3V3_DIG 侧的引脚连接到 GPIO、可能会意外短路或以过大的电压驱动等
    2. 防止对 FPGA 输入引脚反向供电。 如果有人在 FPGA 未通电时驱动其中一个 GPIO 引脚上的电压、通常会在没有任何电阻器停止电流时损坏 FPGA。
    3. FPGA 具有相对较窄的 IO 电压范围、可安全运行、因此我们在 PCB 上内部生成3V3_DIG_IC、以确保其符合规格。 3V3_DIG 由外部连接器提供、可在3.0V 至3.6V 之间。 会导致 FPGA 停止。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请考虑使用具有 Vcc 隔离/ Ioff 电流规格的 SN74AXC8T245、以防止在电源关闭(0V)时意外地反向为 FPGA 供电。 与 TX 不同、Vcca/Vccb 电源在0.65至3.6V 范围内可以变化、没有任何限制。 TXS 不是缓冲器件、不提供任何驱动强度、数据表中也没有 Ioff 电流规格。

    您还可以考虑使用 TXB0108、以防希望与 TXS 引脚对引脚且具有 Ioff 规格。  

    我注意到的另一件事是、原理图中的 ZXY 封装很快就会从'20末尾移走。 就尺寸而言、即使使用额外的引脚、SN74AXC8T245的 RJW 封装也接近 ZXY。