Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245, TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、 TXB0108
我将该器件用作外部 GPIO 连接器和 FPGA 之间的缓冲器。 FPGA 和 VCCA 均由3V3_DIG_IC 供电、3V3_DIG_IC 在电路板上内部生成、标称值为3.3V、且应合理精确(1%或2%以内)。
VCCB 和外部 GPIO 由一个外部电源供电、此电源可为3.3V +-0.3V。 显然、这可能会导致 VCCB 可能为3.0V、VCCA= 3.3V 的情况。 我可以选择将3V3_DIG_IC 降低至3.135V、但不能真正降低至3.135V。
数据表对 VCCA 高于 VCCB 不提供容差、因此 VCCA 是否有任何安全值高于 VCCB、即使它低至0.135V、也是如此、还是足以损坏器件?