Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T32, SN74AUP1G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1G32 主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T32、 SN74AUP1G07
大家好、
我们是否有一个或多个适合满足应用要求的门或任何可行的建议?
VCC 为3.3V 电平
2.输入信号电压电平(A、B)为1.8V
输出为开漏、并计划上拉至 Vcc (3.3V)
此致、
艾伯特·李。