This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:但是对于开漏输出类型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T32, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878913/sn74aup1g32-but-for-open-drain-output-type

器件型号:SN74AUP1G32
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T32SN74AUP1G07

大家好、

  我们是否有一个或多个适合满足应用要求的门或任何可行的建议?

     VCC 为3.3V 电平

     2.输入信号电压电平(A、B)为1.8V

     输出为开漏、并计划上拉至 Vcc (3.3V)  

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 具有漏极开路输出的电压转换门(或任何或门)。

    您可以使用 SN74AUP1T32进行1.8V 至3.3V 转换和或门、然后添加一个开漏缓冲器、如 SN74AUP1G07。