This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:SN74LVC1G97DBVR 可在5V 电压下工作、也可不工作、或者我们应该使用电平转换器。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872410/sn74lvc1g97-sn74lvc1g97dbvr-will-work-on-5v-or-not-or-should-we-use-a-level-translator

器件型号:SN74LVC1G97

您好!

我们使用 的是 SN74LVC1G97DBVR、施加的 VCC 电压为3.3V。 我们将其用作与门。 我们的输入之一是5V。 根据数据表、它支持高达5.5V 的输入电压。

请帮助我们了解它是否可以在5V 电压下工作、或者我们是否应该使用电平转换器。