请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G97 您好!
我们使用 的是 SN74LVC1G97DBVR、施加的 VCC 电压为3.3V。 我们将其用作与门。 我们的输入之一是5V。 根据数据表、它支持高达5.5V 的输入电压。
请帮助我们了解它是否可以在5V 电压下工作、或者我们是否应该使用电平转换器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 的是 SN74LVC1G97DBVR、施加的 VCC 电压为3.3V。 我们将其用作与门。 我们的输入之一是5V。 根据数据表、它支持高达5.5V 的输入电压。
请帮助我们了解它是否可以在5V 电压下工作、或者我们是否应该使用电平转换器。
Sarthak、
您还可以参考下面的常见问题解答、了解有关确定输入电压是否可以> Vcc 的更多信息。