This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102是否支持 UART?

Guru**** 2952470 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871624/lsf0102-does-lsf0102-support-uart

器件型号:LSF0102

大家好、

只需确认一下、LSF0102是否支持 UART?  

客户在数据表中发现:

我需要您的帮助来确认这一点。 如果不支持、为什么推荐使用支持 UART 的新器件?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    我刚刚意识到、该表可能是根据相应接口所需的通道数量而定的?

    那么、如果我的客户使用双通道 UART、LSF0102是可以的吗?

    我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;所有 LSF010x 器件的电气特性是相同的。

    我不知道为什么 LSF0102没有列出 UART;可能有人查看了 RS-232接口中的所有控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    对于 UART、可以使用更多合适的器件、但该器件仍可以有效地完成任务。 有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在此处参考视频:

    请参阅此处的应用手册: