This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:关于 DAT0Bx 输出电平问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877196/txs02612-about-dat0bx-out-put-level-issue

器件型号:TXS02612

您好!

客户电路板上的 DAT0Bx 电平下降有问题。
(通过 TXS02612的信号波形振幅较低。)
原理图如下所示。
VCC 电压稳定在2.9V。
 DAT0A 为2.9V。 但是、DAT0B 已降至约1.8V。

客户希望提高信号的电压电平。
您能否告诉我电压下降的原因以及如何增加电压?





此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXS 是基于无源 FET 的转换器。 由于所提供的信息很少、很难缩小原因范围、但该电压下降的常见原因是从输出端获取的电流过大。

    线路上是否有上拉电阻?

    TXS 没有任何驱动强度、因此如果您尝试将器件用作缓冲器、它将不起作用。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan-San、

    感谢您的回答。
    >该电压下降的一个常见原因是从输出端获得的电流过大。
    您是否有关于可输出的电流量与压降之间关系的信息?
    我检查了数据表、但找不到 DAT0Bx 输出电流值的调节。

    >线路上是否有任何上拉电阻?
    线路上没有上拉电阻。
    如何使用发送的块映像。
    您能告诉我您指向的上拉电阻的图像吗?

    我有一个客户波形。
    在私人邮件中、我想共享它们。
    是否可以检查波形?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    电气特性部分提供了输出电流能力:IOH 和 IOL、正如您看到的、IOH 限制为20uA。

    您的 VccB 是2.9V 吗? 所有输出是1.8V 还是仅 DAT0B?

    如果从输出端拉出的电流超过20uA、则输出电压将下降。

    我的电子邮件是 k-kotadia @ TI.com

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    感谢您的友好支持。

    >您的 VccB 是2.9V 吗?  
    是的。
    >所有输出是1.8V 还是仅 DAT0B?
    仅限 DAT0B1。

    我联系客户以检查输出电流值。
    感谢您的地址。
    我将向您发送波形。

    此致、
    Yusuke