请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0104-Q1 你(们)好
TXB0104QRGYRQ1是否可用于实现3.3V 至5V 或1.8V 至5V 汽车级 SPI 电平转换?
该驱动电路非常小、是否容易受到干扰?
谢谢
埃尔萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TXB0104QRGYRQ1是否可用于实现3.3V 至5V 或1.8V 至5V 汽车级 SPI 电平转换?
该驱动电路非常小、是否容易受到干扰?
谢谢
埃尔萨