This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:CAN TXB0104QRGYRQ1可用于实现3.3V 至5V 或1.8V 至5V 汽车级 SPI 电平转换

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871423/txb0104-q1-can-txb0104qrgyrq1-be-used-to-implement-3-3v-to-5v-or-1-8v-to-5v-automotive-grade-spi-level-translation

器件型号:TXB0104-Q1

你(们)好

TXB0104QRGYRQ1是否可用于实现3.3V 至5V 或1.8V 至5V 汽车级 SPI 电平转换?

该驱动电路非常小、是否容易受到干扰?

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    TXB0104-Q1将在频率高达90Mbps 的3.3V 至5V 电压下工作、在频率高达55Mbps 的1.8V 至5V 电压下工作。 您可以检查 SPI 协议以查看这些速度是否适合您。 该器件符合汽车标准、因此应在汽车级环境中运行。

    请详细说明您的意思、即驱动电路"小"。 此器件不具有任何特殊的干扰易感性。

    谢谢!

    卡兰