This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:输入大约-570mv 比数据表规格-0.5V 大一点、它有风险吗?风险是什么?#39?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877620/sn74lvc2g07-the-input-is-about--570mv-a-little-larger-than-the-datasheet-spec--0-5v-does-it-has-risks-and-what-s-the-risks

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74LVC2G07。 输入大约-570mv 比数据表规格-0.5V 大一点、它有风险吗?风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    如果您在输入端添加串联电阻器、则应该可以。 这将限制可能通过负钳位二极管的电流。 绝对最大值表下的注2是指这一点。 应将电流限制在最大输入钳位电流(Iik)以下。