This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:从3.3V 到5V 的 I2C 电平转换不起作用

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877465/lsf0204d-i2c-level-shifting-from-3-3v-to-5v-is-not-working

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: LSF0204

您好!

在 AM 中、使用 LSF0204D 将 I2C 信号从3.3V 电平转换为5V。 但我无法做到这一点。 我将 SDA 和 SCK 上的上拉电阻器连接到 VrefA 和 VrefB 上、阻值为300欧姆。 使能端连接到 GND。

对上述问题的快速响应非常有用。

如果需要有关硬件连接的更多信息、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300 μ s Ω 太小。 kΩ 10 μ s。

    信号到底有什么问题? 您是否有示波器迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    是的、有关连接的更多信息很好(原理图和示波器截图是理想的)。 正如 Clemen 所说、对于 I2C 数据速率、300欧姆可能会很小。 与 LSF0204连接的器件可能无法处理电流。