Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, LSF0204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204D 主题中讨论的其他器件: LSF0204
您好!
在 AM 中、使用 LSF0204D 将 I2C 信号从3.3V 电平转换为5V。 但我无法做到这一点。 我将 SDA 和 SCK 上的上拉电阻器连接到 VrefA 和 VrefB 上、阻值为300欧姆。 使能端连接到 GND。
对上述问题的快速响应非常有用。
如果需要有关硬件连接的更多信息、请告诉我。
谢谢