This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G126:电源电流与输入电压/电平位移

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, SN74AHCT1G126, SN74LVC1T45, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877239/sn74ahct1g126-supply-current-vs-input-voltage-level-shift

器件型号:SN74AHCT1G126
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157SN74LVC1T45TS5A9411

大家好

我的客户正在使用 具有+5V 电源的 SN74LVC1G3157。

它们有一个由3.3V 电压供电的 MCU 来控制此 SPDT。

从 SN74LVC1G3157数据表中可以看到、VIH 被指定为 VCC * 0.7 = 5V * 0.7 = 3.5V、这意味着它们需要在输入端使用电平转换器。

SN74AHCT1G126可能是一个选项、在这里、我的客户有这个问题:

 SN74AHCT1G126的电源电流是否取决于输入逻辑电平? (笑声) 如果是:您能否共享此函数的数据/图表?

您是否对可用于实现经济高效/单向电平转换器的器件有其他建议?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输入信号的典型交叉电流非常小、但最坏情况值(指定为∆μ A ICC)可能太大。

    合适的低功耗电平转换器是 SN74LVC1T45。

    但也有 针对1.8V 控制信号设计的多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的快速回复、这非常有帮助。

     TS5A9411看起来非常适合该应用、VIH 为2.4V。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A9411的输入阈值与 SN74AHCT1G126的输入阈值相同。