This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:焊球成分

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889261/sn74lv1t34-ball-composition

器件型号:SN74LV1T34

我们的客户询问以下问题以注册使用 Sn 的器件、您能告诉我们详情吗?

材料: SN74LV1T34DCKR

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理:是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我很高兴为您查看此信息、但您首先在产品页面的质量选项卡上检查了此信息: https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=257130&opn=SN74LV1T34DCKR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    感谢您的评论。

    查看以下网站、我可以找到有关使用铅涂层/焊球材料的信息。
    NiPdAu 或 Sn 用于 SN74LV1T34DCKR、对吧?

    http://www.tij.co.jp/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=SN74LV1T34DCKR

     1、使用镍接地或不接地。 :是/否
    >本设备使用镍进行涂层:是/否

     μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

     3.热处理,如退火或非热处理:是/否
    ⇒我问您是否有部件退火。

    如果您有任何疑问、请与我们联系、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我已将这些问题转给我们的质量团队、以查看他们是否可以为您解决这些问题、请留出几个工作日来获取他们的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪拉姆·桑

    感谢您的评论。

    我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    以下是您的问题的答案:

    1、使用镍接地或不接地。 :否

    2.最外层镀层的厚度:小于10 μm

    3.热处理,如退火或非退火:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    感谢您的评论。

    客户询问了以下关于晶须测试的其他问题。

    1.温度和湿度测试条件下的湿度:55%或大于/小于55%
    2.温度和湿度测试条件下的相对湿度:85%或高于/低于85%
    3.温度和湿度测试条件下的测试时间:2000小时以上/少于2000小时
    μm μm 结果晶须长度:55 μ m 或大于/小于55 μ m

    如果您有任何疑问、请与我们联系、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    您是否已经回答了以下问题?
    我希望尽快得到答案

    1.温度和湿度测试条件下的湿度:55%或大于/小于55%
    2.温度和湿度测试条件下的相对湿度:85%或高于/低于85%
    在温度和湿度测试条件下的测试时间:比2000小时多/少2000小时
    μm μm 结果晶须长度:55 μ m 或大于/小于55 μ m

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我的质量团队正在处理这些问题、请留出一整天左右的时间来回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·桑

    您何时可以回答?

    我们的客户强烈要求我们这样做。

    我们期待着答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kota、

    很抱歉耽误你的时间、下面是对问题的回答:

    对于 Matte Sn 铅涂层、按照 JESD22A121和 JESD201 (55 85%RH 2000小时)进行了 Whisker HTHS (高温高湿度)测试;结果符合威士忌密度规格:40um。