This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:焊盘大于阻焊层。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891016/2n7001t-land-pads-larger-than-solder-mask

器件型号:2N7001T

尊敬的 Sirs

我注意到2N7001TDPW 封装的焊盘大于阻焊层。  这会导致我的设计中出现一些爬电问题。  焊盘尺寸的原因是什么?  我使用此器件在高速数字电路上进行电压转换(1.8V 至3.3V)。  1.8V 和3.3V 器件上的输入阻抗非常高。  我可以使焊盘更小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结至电路板热阻为326.5°C/W;大型焊盘对于散热毫无意义。

    第21页的图标有"焊盘图案示例"定义的阻焊层"。 您无需使用该示例、可以改用铜定义的焊盘(只需交换铜和掩膜轮廓即可)。

    铜制焊盘的机械强度不如阻焊层限定焊盘、但对于尺寸小至2N7001T 的器件而言、这并不重要。