This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:运行速度有多快? 它能真正驱动50mA 吗?

Guru**** 2580015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889937/2n7001t-how-fast-can-this-run-can-it-really-drive-50ma

器件型号:2N7001T

我希望以100Mbps 的速率运行、并驱动50欧姆负载、电压为3.3V、最好为1.8V。  数据表显示了100ns/V 的典型输入压摆率、这似乎与公布的运行位速率非常矛盾。  这些波形图还显示了输出缓冲器3.3V 时的输出电流限制为+/-12mA、输出缓冲器1.8V 时的输出电流限制为+/-8mA。  我想将100MHz 1.8V 信号电平转换为3.3V、并驱动50 Ω 接收器。  是该 IC 能够做到这一点、还是我需要重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    输入转换速率限制了输入信号边缘的速度、不一定与器件的工作频率相关。 遗憾的是、该器件将无法驱动50欧姆负载@ 3.3V。我们实际上没有能够处理该电流量的转换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这会清除相当多的内容。  感谢你的帮助