请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:2N7001T 我希望以100Mbps 的速率运行、并驱动50欧姆负载、电压为3.3V、最好为1.8V。 数据表显示了100ns/V 的典型输入压摆率、这似乎与公布的运行位速率非常矛盾。 这些波形图还显示了输出缓冲器3.3V 时的输出电流限制为+/-12mA、输出缓冲器1.8V 时的输出电流限制为+/-8mA。 我想将100MHz 1.8V 信号电平转换为3.3V、并驱动50 Ω 接收器。 是该 IC 能够做到这一点、还是我需要重新设计。