请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 我使用此 IC 作为逻辑分析仪的输入、该分析仪可以通过更改 Vcca 适应不同的逻辑电平。
我包含了一个200欧姆串联输入电阻(R0)、并且有一个齐纳二极管、用于在该电阻器之后保护输入免受过压影响(请参阅图片)。 但问题在于、我是否应该通过齐纳二极管上的负载电阻端接信号;如果一个方波信号进来、它不会从 A8输入反弹?
我已经对此进行了构建和测试、它在没有电阻器的情况下工作正常、但我想知道 TI 会推荐什么-我的测试已达到50MHz (来自方波发生器)、(我认为)是我可能需要的最高频率。
你们认为、我是否应该包含额外的负载电阻器?
TED