This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:逻辑分析仪前端的输入端需要端接电阻器

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889210/sn74axc8t245-need-for-termination-resistors-on-input-to-a-logic-analyzer-front-end

器件型号:SN74AXC8T245

我使用此 IC 作为逻辑分析仪的输入、该分析仪可以通过更改 Vcca 适应不同的逻辑电平。  

我包含了一个200欧姆串联输入电阻(R0)、并且有一个齐纳二极管、用于在该电阻器之后保护输入免受过压影响(请参阅图片)。  但问题在于、我是否应该通过齐纳二极管上的负载电阻端接信号;如果一个方波信号进来、它不会从 A8输入反弹?  

我已经对此进行了构建和测试、它在没有电阻器的情况下工作正常、但我想知道 TI 会推荐什么-我的测试已达到50MHz (来自方波发生器)、(我认为)是我可能需要的最高频率。

你们认为、我是否应该包含额外的负载电阻器?

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果您已经测试了电路、并且可以看到它按预期工作、我建议您不要更改任何内容。

    如果您要添加一个与齐纳二极管并联的电阻器、唯一会发生变化的是 A8引脚上的电压将会更小(从分压器公式可以看出)。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢乍得、

    我将保持原样。

    TED