Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204D 主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774
大家好、
我的客户正在根据以下要求搜索 SPI 电平转换器解决方案
电压电平:1.8V 至3.3V
SPI 速度:50MHz
3.低传播:最大目标3ns
我已经对我们的解决方案进行了上述要求的调查,似乎只有 LSF0204D FIT,然而,传播延迟最大值高于客户规格,那么我们是否有任何其他可满足上述要求的解决方案?