This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:传播延迟低于3ns 的 SPI 电平转换器解决方案

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888172/lsf0204d-spi-level-shifter-solution-with-propagation-delay-lower-than-3ns

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

大家好、  

我的客户正在根据以下要求搜索 SPI 电平转换器解决方案

电压电平:1.8V 至3.3V

SPI 速度:50MHz

3.低传播:最大目标3ns

我已经对我们的解决方案进行了上述要求的调查,似乎只有 LSF0204D FIT,然而,传播延迟最大值高于客户规格,那么我们是否有任何其他可满足上述要求的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有任何这样的解决办法。

    该3ns 值实际上是针对传播延迟还是针对传播延迟偏斜? (对于后者、TI 器件的响应时间< 1ns。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

    感谢您的反馈、我不了解传播延迟和 传播延迟偏斜之间有何不同、

    请您解释一下吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏斜是通道之间传播延迟的差异。 请参阅 SCAA055

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:在这种情况下,客户指的是传播延迟而不是传播延迟偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    SN74AVC4T774可能是最接近他们所要求的产品。

    3.3V -> 1.8V 最大 tpd 为3ns

    1.8V -> 3.3V 最大 tpd 为3.7ns