This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输入电压高于 Vcc

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888005/sn74lvc1g07-input-voltage-higher-than-vcc

器件型号:SN74LVC1G07

您好!

我想将器件 SN74LVC1G07用作电平转换器。

在我的应用中、器件由1.8V 电源供电、输出将通过上拉电阻器连接到2.0V。

我想对1.8V 逻辑的 GPIO 进行电平转换。 遗憾的是、该信号将是第一个3.3V 逻辑、直到它切换到1.8V 逻辑。

由于我使用1.8V 为器件供电、是否可以允许高达3.3V 的输入电压?

在数据 表中、我在哪里可以分别找到这些信息、哪个参数描述了这种情况?

是否会有正向电流流经 ESD 二极管?

我问的是、通常在数据表中定义了最大输入电压、例如 Vcc+0.7伏。

非常感谢

Adrian