请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G07 您好!
我想将器件 SN74LVC1G07用作电平转换器。
在我的应用中、器件由1.8V 电源供电、输出将通过上拉电阻器连接到2.0V。
我想对1.8V 逻辑的 GPIO 进行电平转换。 遗憾的是、该信号将是第一个3.3V 逻辑、直到它切换到1.8V 逻辑。
由于我使用1.8V 为器件供电、是否可以允许高达3.3V 的输入电压?
在数据 表中、我在哪里可以分别找到这些信息、哪个参数描述了这种情况?
是否会有正向电流流经 ESD 二极管?
我问的是、通常在数据表中定义了最大输入电压、例如 Vcc+0.7伏。
非常感谢
Adrian