This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16L8AM:功率耗散计算

Guru**** 2835705 points

Other Parts Discussed in Thread: PAL16L8AM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900682/pal16l8am-power-dissipation-calculation

器件型号:PAL16L8AM

尊敬的所有人:

PAL16L8AMFKB 的功耗是多少?

数据表中报告的 ICC=75mA (典型值),但如果 Vcc=5V,则结果为5V*75mA=375mW。

在我看来,这似乎太多了。

我有什么问题吗?

可以帮帮我吗?

提前感谢。

此致

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    如果您对计算器件的功耗感兴趣、请参阅以下常见问题解答:

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    非常感谢您的回复。

    只是一个问题:计算过程中提到了 CPD (动态功率耗散电容)、但我在 PAL 数据表中没有找到数据。

    在哪里可以找到这些数据?

    非常感谢

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    遗憾的是、我们的许多旧器件的数据表中未包含此 CPD 规格、这是其中的一个器件。

    如果您想在终端执行测试、则通过以特定频率运行器件、然后测量平均电源电流并重新计算 CPD 值来测试 CPD。 有关详细信息、请访问 :http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乍得:

    另一个与 PAL16L8AM 相关的问题。

    数据表中报告了"自然通风工作温度"、最大125°C

    这是最高"环境工作温度"还是最高"组件工作温度"?

    提前感谢您

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    这相当于环境工作温度。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    请您非常感谢您的回复。

    组件最高工作温度是多少?

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您能否说明此规格的含义?

    谢谢

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    例如、如果 PAL 可在 Vcc=5V 时提供70mA 的电流、则其功耗为350mW。

    如果 Tamb=125°C、PAL 温度将高于125°C、因为它会耗散。 正确吗?

    这是否是 PAL 的问题?

    我希望我的问题是清楚的。

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    只要器件符合-55°C 至125°C 的规格、TI 就能保证器件的可操作性。

    谢谢!

    乍得克罗斯比