尊敬的所有人:
PAL16L8AMFKB 的功耗是多少?
数据表中报告的 ICC=75mA (典型值),但如果 Vcc=5V,则结果为5V*75mA=375mW。
在我看来,这似乎太多了。
我有什么问题吗?
可以帮帮我吗?
提前感谢。
此致
Stefano Scremin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Stefano、
遗憾的是、我们的许多旧器件的数据表中未包含此 CPD 规格、这是其中的一个器件。
如果您想在终端执行测试、则通过以特定频率运行器件、然后测量平均电源电流并重新计算 CPD 值来测试 CPD。 有关详细信息、请访问 :http://www.ti.com/lit/an/scaa035b/scaa035b.pdf
谢谢!
乍得克罗斯比