This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34详细信息

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899595/sn74lv1t34-sn74lv1t34-details

器件型号:SN74LV1T34

您好!
 我们在设计中使用的是 SN74LV1T34。 对于可靠性(故障率)计算,我们不需要 该器件中使用的栅极/晶体管数量?
如果您能尽早分享、那将会很有帮助
谢谢你。

您好!
 我们在设计中使用的是 SN74LVC1G07DCKR。 对于可靠性(故障率)计算,我们不需要 该器件中使用的栅极/晶体管数量?
如果您能尽早分享、那将会很有帮助。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    遗憾的是、我无法共享此信息。 请咨询客户支持或您的专业销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard、

    您能否分享一个同样合适的近似计数?

    此致、

    Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharani、

    是的、这应该是可以的、您是否有我可以选择的特定阈值? 在我被询问之前、我有几个范围可供选择。