请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899595/sn74lv1t34-sn74lv1t34-details
器件型号:SN74LV1T34您好! |
我们在设计中使用的是 SN74LV1T34。 对于可靠性(故障率)计算,我们不需要 该器件中使用的栅极/晶体管数量? |
如果您能尽早分享、那将会很有帮助 |
谢谢你。 |
您好! | ||||
我们在设计中使用的是 SN74LVC1G07DCKR。 对于可靠性(故障率)计算,我们不需要 该器件中使用的栅极/晶体管数量? | ||||
如果您能尽早分享、那将会很有帮助。 | ||||
谢谢你。 | ||||