请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G07 您好!
我们是否可以使用 VCC=1.8V、
1A = 1.8V 上拉
2B = 5V 上拉
1y = 3.3V 上拉电阻
2年= 1.8V 上拉
功能是否正常? 或者它是否会导致任何内部泄漏问题??
请建议。
谢谢、
Vignesh.M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们是否可以使用 VCC=1.8V、
1A = 1.8V 上拉
2B = 5V 上拉
1y = 3.3V 上拉电阻
2年= 1.8V 上拉
功能是否正常? 或者它是否会导致任何内部泄漏问题??
请建议。
谢谢、
Vignesh.M
不同的电压也没有问题。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?