This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:两个独立引脚中的不同 IO -漏极开路

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897172/sn74lvc2g07-different-io-in-two-seperate-pins--open-drain

器件型号:SN74LVC2G07

您好!

我们是否可以使用 VCC=1.8V、

1A = 1.8V 上拉  

2B = 5V 上拉

1y = 3.3V 上拉电阻

2年= 1.8V 上拉  

功能是否正常? 或者它是否会导致任何内部泄漏问题??

请建议。

谢谢、

Vignesh.M

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    是的、这将起作用。 根据数据表:"输入和开漏输出接受高达5.5V 的电压"。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chad Crosby、

    但在每个不同引脚上具有各种电压不会导致任何问题?

    我认为只有 IO 电平会非常严格(取决于 VCC 电压)

    没有其他问题了。。。

    请确认...

    谢谢。

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    数据表的第6.3节提到、要将逻辑信号识别为逻辑高电平、其最小值必须为0.65 x VCC (对于 VCC = 1.65V 至1.95V)。 第6.3节进一步说明、建议输入电压介于0和5.5V 之间。

    因此、简而言之、该配置将起作用。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的电压也没有问题。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chad Crosby

    此致、

    Vignesh.M