Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900899/txs0108e-q1-voh-spec-vcca-x-0-67
器件型号:TXS0108E-Q1大家好、
我能否就 TXS0108E-Q1的 VOH 提出问题?
数据表指定 了最小值的 VCCA x 0.67。 VOH。 但是、该电平低于最小值。 接收器器件的规格。 在这种情况下、您不建议 使用 TXS0108E-Q1吗?
例如、
接收器 VIH (最小值)= 2.355V
VCCA = 3.3V -> VOHA (最小值)= 0.67x3.3 = 2.221V
谢谢、
Sam Lee