This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:VOH 规格(VCCA x 0.67)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/900899/txs0108e-q1-voh-spec-vcca-x-0-67

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、

我能否就 TXS0108E-Q1的 VOH 提出问题?

数据表指定 了最小值的 VCCA x 0.67。 VOH。 但是、该电平低于最小值。  接收器器件的规格。 在这种情况下、您不建议 使用 TXS0108E-Q1吗?

例如、

  接收器 VIH (最小值)= 2.355V

  VCCA = 3.3V -> VOHA (最小值)= 0.67x3.3 = 2.221V

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    如果 TXS 器 件连接的唯一元件是 CMOS 输入(接收器很可能是这种情况)、那么我不认为这会是问题。 CMOS 输入具有高阻抗和低泄漏电流、因此 TXS 器件的 VOH 将接近3.3V