This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:传播延迟

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G29
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899325/sn74lvc1g139-propagation-delay

器件型号:SN74LVC1G139
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G29

您好!

我需要使用快速解码器与 SRAM 存储器结合使用。 由于时间极其重要、我寻找了一款速度尽可能快且也由5V 供电的解码器。 我找到的模型是 SN74LVC1G139D、在数据表中、我观察到以下信息:

在第6.6节(开关特性)中、指出当电源电压为5V、建议自然通风工作温度和 CL = 15pF 时、我们具有:

0.8ns <= TPD <= 3.6ns

第7部分(典型特性)的图1显示了传播延迟 x VCC 图、其中显示了解码器内不同路径的 TPLH 和 Tphl。 根据图、当 VCC = 5V 时、典型时间接近2ns


我想澄清的问题如下:

  • 使用5V 电源时,典型的时间传播延迟是多少?
  • 在最小和最大 TPD 范围内、TPD 的行为是如何的以及哪些因素会影响它? 是随机的吗?
  • TPD 接近0.8ns 有什么作用?

另一个重要问题:

  是否有版本或类似的解码器上有使能低电平引脚?

祝您一切顺利、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很难准确地说器件的传播延迟是多少、但 TI 保证、在驱动15pF 的容性负载时、延迟将介于数据表中列出的0.8和3.6ns 之间。 通常、器件的运行速度往往越快、越接近其建议的最大工作电压(建议的最大 VCC、而不是绝对最大值)。 此外、器件的传播延迟将取决于温度和负载等因素。 有关传播延迟及其与负载电容的关系的更多信息、请参阅以下有关容性负载的常见问题解答:

    遗憾的是、没有器件具有您所需的低 tpd 使能引脚。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、 Chad Crosby。 我发现一个具有较小 TPD 的好选择、它不是2x4、它是2x3、但也可以工作、它是 SN74LVC1G29。 我对低 TPD 感兴趣。 我想一个使用逻辑门的电路、但我没有找到 一个应该很快的电路。 那么、我将尝试这个 IC。