https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899325/sn74lvc1g139-propagation-delay
器件型号:SN74LVC1G139主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G29
您好!
我需要使用快速解码器与 SRAM 存储器结合使用。 由于时间极其重要、我寻找了一款速度尽可能快且也由5V 供电的解码器。 我找到的模型是 SN74LVC1G139D、在数据表中、我观察到以下信息:
在第6.6节(开关特性)中、指出当电源电压为5V、建议自然通风工作温度和 CL = 15pF 时、我们具有:
0.8ns <= TPD <= 3.6ns
第7部分(典型特性)的图1显示了传播延迟 x VCC 图、其中显示了解码器内不同路径的 TPLH 和 Tphl。 根据图、当 VCC = 5V 时、典型时间接近2ns
我想澄清的问题如下:
- 使用5V 电源时,典型的时间传播延迟是多少?
- 在最小和最大 TPD 范围内、TPD 的行为是如何的以及哪些因素会影响它? 是随机的吗?
- TPD 接近0.8ns 有什么作用?
另一个重要问题:
是否有版本或类似的解码器上有使能低电平引脚?
祝您一切顺利、
Daniel。