请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV1T126 您好:
我´m 为 RGB 可寻址条控制提供电平转换器、它具有下一个属性、我想更好地了解要使用的组件:
-VCC 为5伏
-Vin (数据输入) 0.7VCC (3.5V 最小 TI 具有高电平状态)、小于
-GND
我的微控制器只有3.3V 输出、因此我需要将电压调节至>3.5V、我需要检查下一个组件以实现该目的:
SN74LV1T126
LSF0204
其他?
谢谢你。