This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:元件之间的电平转换器底纹差

Guru**** 2552760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/899283/sn74lv1t126-level-shifter-understading-differences-between-components

器件型号:SN74LV1T126

您好:

我´m 为 RGB 可寻址条控制提供电平转换器、它具有下一个属性、我想更好地了解要使用的组件:

-VCC 为5伏

-Vin (数据输入) 0.7VCC (3.5V 最小 TI 具有高电平状态)、小于  

-GND

我的微控制器只有3.3V 输出、因此我需要将电压调节至>3.5V、我需要检查下一个组件以实现该目的:

SN74LV1T126

LSF0204

其他?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少信号?

    SN74LV1T126可满足您的需求。 LSF 需要上拉电阻器、该电阻器的大小必须针对所需频率进行正确调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查我是否正确地将电压从3.3升至5? 如果我需要电阻器或电容器、请告诉我、谢谢您:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来正常。 每个芯片附近应该有一个去耦电容器、以防止开关时电源电压骤降。 您将使用 PWM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像串行通信一样、我将放置一个去耦电容器、感谢您的回答。

    此致。