请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0101 尊敬的 E2E 支持:
我就组件:电平转换器 TXS0101与您联系。
我阅读有关此组件的 TI 文档:
_应用报告:使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南、
_数据表。
我还去了论坛 e2e。
但我始终对该组件 与我的设计的兼容性有一些疑问。
该组件看起来非常灵活(推挽、开漏应用)、 其性能非常有趣。
我 在这种组件方面没有太多经验。 也许我会做一些错误的解释、或者我选择了一个不适合 我的设计的组件。
问题1.
在文档中提到、该组件具有10k 的内部上拉电阻、当 OE 引脚为低电平时、I/O 处于高阻抗状态。
在数据表内的图中、上拉电阻似乎始终保持连接。
问:您能不能向我确认,当 EO 为低电平时,I/O 和内部上拉电阻器之间没有连接?
问题2.
在我的应用中、我希望将1.8V 至3.3V 和3.3V 的电压电平转换为1.8V (在通信方向的函数中)。
数据速率 最大值为1Mps、可以减小。
在检查了不同组件的高低级别后、我对本例中的兼容性有一些疑问。
以下是我的分析:
在搜索另一个参考之前、我想确保我对 TXS0101数据表的解释、或者如果我使用它或者确认它最终可以无限制使用、我会承担风险。
在 TXS0101的数据表中、我们有:
我发现、与我的其他组件相比、这一级别非常高或低、这对我来说确实是一个限制因素。
输出电平:
我不理解的是:通常使用 TXS0101架构、当在输入端检测到高电平时、另一个输出非常接近上拉电阻器的 Vcca 或 Vccb、或者直接通过一次性加速器链接到 Vcca 和 Vccb。
问:为什么 Vcca 或 Vccb 是 VOH 最小值的0.67V 系数?
输入电平:
我发现检测输入端高电平或低电平的裕度非常低。
我认为输入将更大、
问:它们是如何定义的?
根据我的理解、它与内部 FET 的 Vgs 电压相关。 如果我考虑 FET 周围电压随应用的电压电平的变化、我认为我可以在输入值方面有更大的裕度。
我在数据表中没有找到要考虑的 VT 电压信息、也没有找到 FET Vgsth 的相同注释。
问:您是否拥有此类信息?
或者、我能否用数据表中的其他数据推断此信息?
如果我的反思有误,您能向我解释原因吗?
最后问题:
问:您认为此组件是一个不错的选择吗?
问:在我的情况下、如果电压电平 没有得到真正的尊重、那么使用此组件的风险是什么?
问:如果此组件明显未经过调整,您是否可以向我建议另一个参考?
提前感谢您的帮助、我们将为您提供帮助、
此致
弗洛伦特