Other Parts Discussed in Thread: CD4016B, CD4027B, TS12A4514, CD4066B, CD40106B
主题中讨论的其他器件:CD4016B、 TS12A4514、 CD4066B
尊敬的*所有:
我更改 了 CD40106B 的输入缓冲器形式 CD4050B 、因此我已连接
->按钮从引脚1 (CD4016B)至 GND、并在引脚1 (CD4016B)中添加了一个100k 上拉至12V 的电压
->按下按钮时、PIN2 (CD4016B)会上升(正常工作)
->然后我将 J2和 K2从 CD4027BE 连接到12V,将 Set2和 Reset2连接到 GND。
->最后、我将 PIN2 (CD4016B)直接连接到 PIN3 (CD4027BE)
现在 Q2和!Q2在它们的状态发生输入变化后保持不变。
但有时 按下按钮后、输出 Q 不会改变?
1) 1)我是否需要 CD4016B 引脚1中的 RC?
2) 2)我是否需要引脚3 CD4027B 上的下拉电阻?
3) 3)我是否需要引脚3 CD4027B 上的 RC?
[我当前没有访问范围]
此致。