This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:CD4027B:OTPut Q 赢得#39;t CHANGE 更新

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4016B, CD4027B, TS12A4514, CD4066B, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/896956/cd4027b-cd4027b-the-otput-q-won-t-change-update

器件型号:CD4027B
主题中讨论的其他器件:CD4016BTS12A4514CD4066B

尊敬的*所有:

我更改    了 CD40106B 的输入缓冲器形式 CD4050B 、因此我已连接

->按钮从引脚1 (CD4016B)至 GND、并在引脚1 (CD4016B)中添加了一个100k 上拉至12V 的电压

->按下按钮时、PIN2 (CD4016B)会上升(正常工作)

->然后我将 J2和 K2从 CD4027BE 连接到12V,将 Set2和 Reset2连接到 GND。

->最后、我将 PIN2 (CD4016B)直接连接到 PIN3 (CD4027BE)

现在 Q2和!Q2在它们的状态发生输入变化后保持不变。

但有时 按下按钮后、输出 Q 不会改变?

1) 1)我是否需要 CD4016B 引脚1中的 RC?

2) 2)我是否需要引脚3 CD4027B 上的下拉电阻?

3) 3)我是否需要引脚3 CD4027B 上的 RC?

[我当前没有访问范围]

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请绘制原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、零、

    是的、请提供原理图以帮助我直观地显示设置。 如果没有示波器、调试可能会很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    原理图。 按钮为 https://www.digikey.com/product-detail/en/e-switch/RP3502ARED/EG1930-ND/280448

    e2e.ti.com/.../TOGGLE-BUTTON-_5F00_NEW.pdf

    目前、由于新冠疫情、我无法访问范围实验室。

    如果你能提出任何没有范围的建议,我会很有帮助。

    我尝试在 CLOCK2引脚上添加一个100k 下拉电阻(在原理图中输出)、但 没有区别。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要滤除按钮的弹跳、必须在 IN 信号(引脚 A)处添加一个电容器至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的提示、它似乎不起作用、而且我将在访问实验后对其进行范围界定。

    还有一件事、我想在 jk 触发器的 Q2上添加一个具有使能功能的模拟开关。

    我希望 Q2信号仅在按下按钮时路由到我的输出。

    我有 CD4016BE、您是否会为此目的推荐此开关?

    我想将 Q2连接到引脚 INA (引脚1)、我的输出连接到 PIN2 OUT2、我想使用来驱动控制引脚13

    1) 1)与 jk 触发器上的 CLK 信号相同的信号? 我想使用缓冲器的输出进行驱动、是否可以使用相同的信号来驱动触发器的 CLK 和模拟开关的控制?

    2) 2)是否最好使用非缓冲 按钮来驱动模拟开关的控制?

    此致、

    感谢 您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未按下按钮时、输出电压应为多少? 低、高或浮动?

    您可以为此使用任何 12V 开关 、例如 CD4066B 或 TS12A4514。

    如果使用非缓冲按钮信号、弹跳会导致开关多次快速关闭/打开。 这在您的应用中可能无关紧要、但是当您已经拥有缓冲信号时、您也可以使用它。 (CMOS 输出可轻松驱动多个 CMOS 输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未按下按钮时、输出上的输出电压应悬空。 我不希望它处于低电平或高电平、因此我想使用开关。

    1) 1) CD4016BE 是否正常?

    2) 2)我的所有组件都是 DIP、我想我会在新的 PCB 版本( CD4027B、 CD4016B、 CD4016B)中选择 SMD

    您是否会推荐新的 TI 组件来替代 CD4027B、 CD4016B 和 CD4016B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 SPST 开关都可用于使信号悬空。 CD4016B 就是这样的开关。

    有12V 开关、但您将无法找到任何以12V 电压运行的逻辑门、旧的 CD4000系列除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供有关 CD4000系列的信息。

    1) 1)关于 CD4027B 和 CD4016B 的一个问题、它们可以提供多少电流? 还是在 CD4027B 之后需要一个缓冲器?

    2) 2)由于我需要不按下浮动输出 Wen 按钮、在 CD4016B 开关之后设置缓冲器是否合理?

    因此、如果我想使用较新的 IC、那么我必须具有直流/直流 LDO。

    在      较低电压下、您建议使用哪种较新的 TI 组件替换 CD4027B、CD40106B 和 CD4016B?

    对于开关、我将需要一个外部12V 信号、我将使用5V 或3V3控制信号进行开关?

    BR。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) CMOS 输入具有非常高的阻抗。 您永远不需要缓冲器来驱动同一系列中的器件。

    2) 2)开关 I/O 在关闭时为高阻抗。 缓冲器不会添加任何内容。

    在控制输入端有一些开关阈值与 TTL 兼容(0.8V/2.0V);这些开关可与3.3V 和5V 逻辑配合使用。 还有具有1.8V 兼容控制输入的开关。

    为什么要使用更新的 IC? 对额外电源的要求是否定的;您希望实现什么好处?