This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:当器件处于加电过程中时、SN74ACT244输出不稳定

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897876/sn74act244-sn74act244-output-is-not-stable-when-the-device-is-in-power-up-process

器件型号:SN74ACT244

大家好、

我的客户正在测试 SN74ACT244。 当整个系统处于加电状态时、我们捕获了以下波形:

CH1:OE。 OE 始终为0V  

通道2:输出。

  • 当 VCC 从0V 上升时、输出将跟随 VCC 上升  
  • 当 VCC 达到~1.5V 时、输出下降至0V
  • 当输入信号开始上升时、输出开始跟随输入信号上升。

通道3:输入。 输入来自 C2000 GPIO

CH4:VCC 电源

因此、未经稳压的输出信号将触发一些不必要的操作。 那么、您能否帮助检查如何在加电期间避免此问题?  

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压超出建议的工作条件时、不能保证器件正常工作。

    数据表的第8.1节指出:

    为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请参阅 Clemens 的回复。 建议在上电或断电期间将器件的 OE 引脚上拉至高电平。

    谢谢!

    乍得克罗斯比