This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:5V 电源

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN74AHCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897588/sn74lvc14a-5v-supply

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT14

您好!  

我在数据表中看到 、SN74LVC14APWRG3具有6.5V 的绝对额定值、但 Vcc 为5V、不在推荐表中。

能够为 SN74LVC14A 提供5V 电源、然后驱动 3.3V 器件的输入、并允许将这些器件用作转换器、以便对输出进行5V 处理?

谢谢你

此致

A. G.