请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/897588/sn74lvc14a-5v-supply
器件型号:SN74LVC14A主题中讨论的其他器件: SN74AHCT14
您好!
我在数据表中看到 、SN74LVC14APWRG3具有6.5V 的绝对额定值、但 Vcc 为5V、不在推荐表中。
能够为 SN74LVC14A 提供5V 电源、然后驱动 3.3V 器件的输入、并允许将这些器件用作转换器、以便对输出进行5V 处理?
谢谢你
此致
A. G.