大家好、
我的客户希望为 SN74LV123A 使用大 Cext (高达10uF)。
因此 、他们希望了解 Cext 的粗糙边界、外部钳位二极管将会起作用。
在没有钳位二极管的情况下、它们可以使用多大的 Cext?
BTW、我展示了数据表中的以下说明。
10.2.1.1断电注意事项
由于数量的原因、大值 Cext 在关闭'LV123A 器件时会导致问题
存储在电容器中的能量。 当包含该器件的系统断电时、电容器可以
通过引脚2或引脚14上的保护二极管从 VCC 放电。 输入保护二极管的电流
必须限制为30mA;因此、VCC 电源的关断时间不得超过 t = VCC×
Cext/30mA。 例如、如果 VCC = 5V 且 Cext = 15pF、则 VCC 电源的关闭速度必须不超过 t =(5V)×
(15pF)/30mA = 2.5ns。 通常情况下、这不是问题、因为电源被严重过滤、不能
放电。 当 VCC 更快地降至零时、'LV123A 器件可以维持
损坏。 为了避免这种可能性、请使用外部钳位二极管。
此致、
Ryoma