This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:用于输出放电的钳位二极管

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1162485/sn74lv123a-clamping-diode-for-output-discharge

器件型号:SN74LV123A

大家好、

我的客户希望为 SN74LV123A 使用大 Cext (高达10uF)。

因此 、他们希望了解 Cext 的粗糙边界、外部钳位二极管将会起作用。

在没有钳位二极管的情况下、它们可以使用多大的 Cext?

BTW、我展示了数据表中的以下说明。

10.2.1.1断电注意事项
由于数量的原因、大值 Cext 在关闭'LV123A 器件时会导致问题
存储在电容器中的能量。 当包含该器件的系统断电时、电容器可以
通过引脚2或引脚14上的保护二极管从 VCC 放电。 输入保护二极管的电流
必须限制为30mA;因此、VCC 电源的关断时间不得超过 t = VCC×
Cext/30mA。 例如、如果 VCC = 5V 且 Cext = 15pF、则 VCC 电源的关闭速度必须不超过 t =(5V)×
(15pF)/30mA = 2.5ns。 通常情况下、这不是问题、因为电源被严重过滤、不能
放电。 当 VCC 更快地降至零时、'LV123A 器件可以维持
损坏。 为了避免这种可能性、请使用外部钳位二极管。

此致、

Ryoma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是客户的当前计划

    •  VCC:3.3V
    •  TW (脉冲持续时间):100M
    •  RT (外部电阻):10kΩ Ω
    •  CT (外部电容):10uF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电源的关断时间、这取决于电源上的去耦电容器的大小。

    测量实际电路的关断时间。

    如有疑问、只需添加二极管即可、不会造成伤害。