This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:单向电压转换器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967667/sn74lv1t34-unidirectional-voltage-converter

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

大家好、

我的客户需要 单向电压转换器。 您能提出一些好的建议。 他的要求如下:

速率不小于10MHz。

2.3.3V 转换器至1.8V。

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    对于10MHz 3.3V 至1.8V 电平转换、我的第一个建议是 SN74LVC1G34。

    该器件支持大于 VCC 的输入、并可由1.8V 电压供电以将输出设置为1.8V。

    所有 LVC 器件在1.8V 电源(30pF 负载)下均支持80MHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。  的等效输入阻抗是多少? A 是输入端口。

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件的输入阻抗约为无穷大。

    您可以使用输入漏电(II)规格来得出最坏情况下的阻抗(该情况仅在最极端温度下发生)。